This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:初始化所有外设配置寄存器的理想方法是什么?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579769/tms320f28p650dk-what-is-the-best-way-to-initialize-all-peripheral-configuration-registers

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

你好。

我正在寻找一种方法来初始化在初始化阶段设置的外设配置寄存器(GPIO、CAN 等)。

我想在转到引导加载程序之前使用该函数。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    我建议您查看 C2000Ware 软件包中提供的示例。 请注意 driverlib SysConfig 示例。 您可以查看各种示例配置并将 SysConfig 设置复制到空 driverlib 工程、具体取决于应用所需的外设。 然后、应允许生成的代码为您提供所需的代码。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    我查看了 C2000Ware 中的示例、但似乎不是我要找的。 我想我在最初的问题中可能有一些误解。 我要寻找的不是初始化、而是复位。 我尝试找到一个函数、将外设配置寄存器复位为其初始状态 (0)。
    谢谢、

    Siwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    请查看此主题、看看这是否能满足您的需求。

     TMS320F28075:只需复位所有外设寄存器 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    那条线就是我想要的。

    与其直接访问 SOFTPRES 寄存器,我使用了 SysCtl_resetPeripheral() 函数。

    谢谢、

    Siwon