This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:错误的 LIN 波特率设置功能说明

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580723/launchxl-f28p55x-incorrect-lin-baudrate-setting-function-description

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X


对于 P55x、对 driverlib LIN 波特率设置函数的描述不正确:

 

//************************************************************************************************
//
//! 设置波特率预分频器
//!
//! \param base 是 LIN 模块基地址
//! \param 预分频器是 24 位整数预分频器
//! \param 分频器是 4 位小数分频器
//!
//! 在 LIN 和 SCI 模式下、该函数用于根据设置波特率
//! 预分频器和\e 分频器值。
//!
//! P =预分频器 \n
//! M =分数分频器\n
//! bitrate =(SYSCLOCK)/((P + 1 + M/16)* 16)\n
//!
//! \Return None。
//
//************************************************************************************************
静态内联 void
LIN_setBaudRatePrescaler (uint32_t base、uint32_t 预分频器、
             uint32_t 分频器)

===================================================

摘要:

bitrate =(SYSCLOCK)/((P + 1 + M/16)* 16)\n

应更新为  

bitrate =(LINACLK)/((P + 1 + M/16)* 16)\n

 

LINACLK“ 由“LINACLKDIV"支撑“支撑、而“ SYSCLOCK“ 不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此的反馈。 让我在内部了解一下、并告诉您我何时可以根据需要提交更正请求。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我提出了在未来版本中更新此内容的请求。 它不应显示 SYSCLOCK、而应显示 VCLK。 或表示存在分频器(例如 SYSCLOCK/LINxCLKDIV)。  

    此致、

    Allison