This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-UART-EVM:SOM 闪存编程器。

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582550/f29h85x-som-evm-uart-flash-programmer

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


您能指导我如何使用 UART 闪存编程器 CAN 闪存编程器 提供了 F29H85x SDK
此外、是否存在任何问题 录制的视频或教程 可供参考?

此致、我要提前致谢。
Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请参阅 SDK 中提供的文档: F29H85x SDK 文档

       “具有无线固件功能的基于闪存的 UART SBL “、“具有无线固件功能的基于闪存的 CAN SBL “以及基于 RAM 的 UART SBL “页面的文档介绍了如何使用该工具/工程。

    此致、

    Skyler