This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 上可用 USB 端点的数量

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581664/tms320f28388d-number-of-available-usb-endpoint-on-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、

查看第 38.6.2 节中的文档“sprui0f.pdf"(“(USB_REGS 寄存器)时、列出了 4 个可用端点的寄存器。

当我们在 C2000ware 库中看到、列出了 16 对端点 (IN + OUT) 的寄存器。

在文档“sprsp14e.pdf"第“第 7.13.9 节(通用串行总线 (USB) 控制器)中,提到了 32 个可用端点(输入+输出)。

我们想知道 TMS320F28388D 处理器是否确实有 4 个 USB 端点对的限制?

在我们的应用中、我们将使用 4 个以上的端点对。

谢谢、

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien

    该器件具有 32 个 EPS、其中 16 路输入和 16 路输出。  

    此致

    Siddharth