This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:电池电芯仿真

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TIDA-010087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574453/tms320f280039c-battery-cell-simulation

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TIDA-010087

工具/软件:

我是否可以在 TMS320F280039C 中实现电池电芯仿真。 如果是、意味着您可以推荐一些相关指南或网站、我可以在这些网站上获取有关电池电芯仿真的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreevalya:

    我们已经使用 TMS320F280039C 创建了电池测试仪参考设计、请访问此网站: TIDA-010087 参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shreevalya

    电池电芯仿真是一种基于 CC/CV 和灌电流/拉电流控制模式的电池充电/放电行为算法。

    TIDA-010087 具有 CC/CV 控制模式和灌电流/拉电流模式控制。 我们没有成熟的 C2000 代码来模拟电池行为 

    您可以使用此参考设计对算法进行编码、以实现电池电芯仿真。

    谢谢。

    JQ