This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:需要更多 ADC 中继器模块

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576246/tms320f28p650dk-need-more-adc-repeater-modules

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

你(们)好  

我想测量直流/直流转换器中的 4 电感器电流。 这些电流具有相移、必须在不同的时间进行测量。 为了消除 ADC 测量噪声、我想使用 ADC 中继器模块进行过采样。 但是、我们只有两个中继器模块。 您的建议与中继器类似吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 ADC 链 (例如,一个 ADC 通道使用 SOC0-SOC3)? 它能提供与 ADC 中继器模块相同的响应吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reza、

    您可以使用不同的 SOC 将结果存储在不同的 ADCRESULTx 寄存器中、并且您可以使用通用触发源来实现同步采样。 例如、您可以使用 EPWM SOCA 作为固定时间的触发器。