This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为何在将 ESC RAM 定义为 SM's 时无法通过 BWR 命令访问它

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582831/tms320f28388d-why-the-esc-ram-cannot-be-access-by-bwr-command-when-it-is-defined-as-sm-s

器件型号:TMS320F28388D


大家好、我们设计了一个 EtherCAT 从站、符合 28388D 要求。 从 0x1000 到 0x1010 的 ESC RAM 被定义为 3 缓冲模式下的同步管理器。 启用状态机时、LWR 和 BWR 命令都无法在 OP 模式下访问此状态机。 我们检查了一系列状态寄存器。 ESC 的模式处于操作模式、未对状态机应用任何写入操作、并且 EEPROM 负载良好。 这个问题让我感到困惑很长时间。 您能给我一些建议吗? 非常感谢!