This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29H85EVM-EVM SOM:闪存组模式编程。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583030/f29h85x-som-evm-flash-bank-mode-programming

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


我当前正在尝试设置闪存 存储体模式设为 3 (在启用交换的情况下,CPU1 和 CPU3 均可访问闪存) CCS (Code Composer Studio) 。 但是、我只能看到两个可用选项: 存储体模式 0 存储体模式 2

如何进行编程 存储体模式 3 程序库链接?

此致、

Shashank B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shashank、

    您使用的是哪个 CCS 版本? 您可能使用的是具有较旧闪存插件的较旧版本。

    您能更新到最新版本吗?  https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 

    这样、您应该会看到对 BANKMODE 1 和 BANKMODE 3 的支持。

    此致、

    Marlyn