This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 C2000 等密码从调试器安全访问代码

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578107/tms320f28388d-secure-code-access-from-debugger-with-passwort-like-c2000

器件型号:TMS320F28388D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

我希望通过调试器访问来保护 μ µC、类似于中的 Code Security Passwort 、如 F280x 系列。 我知道我必须使用 OTP 部分、但我不清楚该怎么做。 因此、由于它是 OTP 部分、我想从哪里开始获得一些建议。 是否有可用的示例代码?  

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Markus、我建议查阅 DCSM 安全工具应用手册和 DCSM 视频系列、了解如何通过 SysConfig 对 OTP 进行编程。 如果您有其他问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我的理解是否正确、如果我只想保护 n ü µC 的一个核心、我需要一个区域?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您已显示的文件、是否已将其成功编程到器件上?

    器件处于等待引导还是闪存引导状态? 您可能需要将器件置于等待引导状态以获取 JTAG 访问。

    谢谢您、

    Luke