This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:如何为具有霍尔效应传感器的 PMSM 电机设置通用电机控制参数

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583048/tms320f280034-how-to-set-universal-motor-control-parameters-for-a-pmsm-motor-with-hall-effect-sensors

器件型号:TMS320F280034
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

大家好、TI 专家。

我设计了一个定制板、其中包含三个用于驱动 PMSM 电机的 H 桥。 对于位置反馈、我想使用它的霍尔效应传感器、我也有两个直列式电流传感器。 您能告诉我、是否可以使用universal_motorcontrol_syscfg以下目录中的工程?

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_04_00_00\solutions\

如果可能、您还能指导我如何正确配置它?

此致、
Hamid Kavianathar