This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:如何编写客户的引导加载程序/示例/链接器文件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583498/tms320f28p550sg-how-to-write-a-customer-bootloader-examples-linker-files

器件型号:TMS320F28P550SG
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

我的客户尝试为 F28P55 微控制器开发引导加载程序、他想知道是否有一些示例可供开始使用。  特别是他想拥有引导加载程序链接器文件的示例。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我首先查看 C2000Ware v6.00.01:C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f28p55x\examples\flash 中的 SCI 闪存内核(特别是 LDFU_BANK0/LDFU_BANK1 构建配置)  

    这些构建配置将 SCI 闪存内核配置为编程到闪存(对于无复位的 LFU)、并且应作为开发自定义引导加载程序的良好起点。

    此致、

    马特