This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:F28E12 RAM 容量

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583365/f28e120sc-f28e12-ram-capacity

部件号:F28E120SC


在 F28E12x 实时微控制器数据表(修订版 B)中、特性部分提到 RAM 容量为 16KB。 随后、第 4 页的功能方框图显示为 12KB。 RAM 的实际容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    实际 RAM 容量为 16KB、分为 GS0RAM (12KB) 和 M0/M1 RAM (4KB)。 区别在于数据的共享方式。  

    • GS — 表示全局共享(任何 CPU 子系统都可以使用它)。  
    • M0/M1 RAM 是 CPU 本地 RAM。

    您可以在器件 TRM 中找到更多详细信息。  应用程序可以使用的组合 RAM 为 16KB。

    此致、
    Shaunak