This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C29x 上的中断

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583175/f29h850tu-interrupts-on-c29x

器件型号:F29H850TU


尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

从 C29x CPU 参考指南的第 3 章中断: SPRUIY2A  

image.png

1) 请您在这里更详细地解释“可屏蔽“和“可禁用“这一术语的定义吗?

“可屏蔽“是否只是意味着 ISR 可以优先级延迟和/或更改?

2) 如果没有其他 ISR、RTINT 的硬件延迟是多少? 如果该 RTINT 嵌套另一个优先级较低的 ISR、则 RTINT 的硬件延迟是多少?

3) 如果没有其他 ISR、那么 INT 的硬件延迟是多少? 如果该 INT 嵌套了另一个优先级较低的 ISR、那么 INT 的硬件延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583175/f29h850tu-interrupts-on-c29x

    1) 请您在这里更详细地解释“可屏蔽“和“可禁用“这一术语的定义吗?

    “可屏蔽“是否只是意味着 ISR 可以优先级延迟和/或更改?

    [/报价]

    可屏蔽是指中断优先级的软件可配置性以及嵌套功能、本质上就是这种能力。

    可禁用是指  使用 CPU 内的 DSTS.INTE 位启用或禁用中断的能力。 这与 PIPE 模块中的全局启用/禁用位不同。  

    2) 如果没有其他 ISR、RTINT 的硬件延迟是多少? 如果此 RTINT 嵌套另一个优先级较低的 ISR、则 RTINT 的硬件延迟是多少?

    RTINT/NMI 使用硬件 RTINT 栈、有固定的延迟数、但如果并非所有寄存器都被保存/恢复、则延迟时间可能较短。 这是自动的。  

    3) 如果没有其他 ISR、INT 的硬件延迟是多少? 如果该 INT 嵌套了另一个优先级较低的 ISR、则 INT 的硬件延迟是多少?

    INT 使用用户可配置的软件栈、因此延迟实际上取决于应用、包括是否保存/恢复所有寄存器。 这是在 SW 中完成的。

    我给您发送了更多信息。  

    此致、

    Aishwarya