This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:为 ePWM 模块扩展数字比较输入(超过 12)

Guru**** 3009240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581130/tms320f28p550sj-expansion-of-digital-compare-inputs-for-epwm-module-beyond-12

器件型号:TMS320F28P550SJ


我们尝试使用 7 个通道的 A 和 B 通道以及 14 个连接到 14 个交叉开关输入的硬件过流跳闸来实现 14 个 PWM 信号。 我们已成功实施 12 次硬件跳闸。 是否有办法将跳闸 11 拆分为 DCAEVT1(来自 INPUTBAR13)和 DCBEVT1(来自 INPUTBAR14)? 是否存在替代方案?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    很遗憾、您所寻找的拆分可能无法实现。 您可以在一次行程中组合源、但可能无法拆分。

    此致、

    Sumit