This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:是否可以停用 EtherCAT 功能并将硬件用作通用以太网端口?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582301/tms320f28p650dk-is-it-possible-to-deactivate-the-ethercat-capability-and-use-the-hardware-as-a-generic-ethernet-port

器件型号:TMS320F28P650DK


我们不会在我们的系统中使用 EtherCAT、而需要以太网。  这个控制器和其他控制器很有吸引力、但前提是必须禁用 EtherCAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMS320F28P650DK 不支持将 EtherCAT 硬件用作通用以太网端口。 该器件上的 EtherCAT 接口专门设计用于 EtherCAT 通信、无法重新配置为用作标准以太网端口。

    TMS320F28P650 中的 EtherCAT 外设是专用硬件、可:

    1. 具有专门用于 EtherCAT 协议的 MAC/PHY 接口
    2. 包含用于 EtherCAT 帧处理的专用硬件 IP
    3. 缺少通用以太网通信所需的 TCP/IP 协议栈

    此致、

    Kevin