This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:VDDA_3V3 损坏

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582919/tms320f28379d-vdda_3v3-damaged

部件号:TMS320F28379D


您好论坛、

 

我在一个铁路项目中使用 TMS320F28379D、在该项目中我用它来控制 IGBT 的 PWM。 在测试期间、如果发生任何 IGBT 爆炸、VDDA_3V3 电源轨会损坏。 在 5 个控制器中发生了这种情况。 这可能是什么问题、或者缺少一些保护。

在 ADC 输入端、我有一个 3.6V 的钳位二极管。

为避免这种情况、请提供我可以在设计中进行哪些保护或更改的建议。

 

此致、

Nitesh Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    模拟引脚或 VDDA 的瞬态是否高于预期的钳位电平?  尽管 ADC 输入端有 3.6V 钳位、但瞬态仍可能通过电路板(通过接地反弹,通过共享模拟/数字地,通过电源轨)耦合到 VDDA 线路。 此外、脉冲是引起负瞬变还是下冲? 如果二极管仅钳制正尖峰、负尖峰仍可能损坏内部模拟电路。

    其次、信号源和 CLAMP/ADC 引脚之间的串联电阻器有助于限制注入电流并对快速尖峰进行去耦 。您可能需要在模拟输入上进行 RC 或 LC 滤波来抑制高频瞬态。

    在大功率开关板布局上至关重要:返回电流很大且快速、存在杂散电感;如果 MCU 接地回路与重开关电流共享、或者如果模拟接地路径未隔离、您将看到 VDDA 或 ADC 域上会出现“爆炸“噪声。

    最后、将低阻抗 LDO 用作 3.3V 模拟电源、靠近 MCU 去耦。 在 VDDA 馈电中添加铁氧体或小型串联电感器、外加去耦电容器((100nF + 1 µF,靠近引脚)。

    此致、

    Masoud