This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:引导查询

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583061/tms320f28p650dk-boot-inquiry

器件型号:TMS320F28P650DK


专家、

是否可以使用 flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1 实现引导?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    您是否希望使用 SCI 引导模式将闪存内核和后续应用程序下载到器件?

    如果是、您可以使用上述内核。

    如果没有、您希望使用哪种引导模式(闪存,SCI、CAN 等)?

    此致、

    Charles