This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF 与 SDIO 接口兼容吗?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582768/tms320f28377d-does-emif-is-compatible-with-sdio-interface

器件型号: TMS320F28377D

尊敬的专家:

我们的系统需要进行 SD 卡通信、SDIO 是必需的。 我们是否在 C2000 系列中有 SDIO? 我知道我们有 EMIF 用于外部存储器的通信,但我发现不知道它与 SDIO 兼容,请帮助确认,谢谢。  

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    否、F28377 没有用于访问 SD 卡的专用 SD 模块。 如果 SD 卡支持 SPI 模式、则可以使用 SPI 从 SD 卡读取数据/向 SD 卡写入数据。 此器件具有三个 SPI 实例。