This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:无法在最小负载条件下实现最大速度 (FWC)

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576231/tms320f2800157-not-able-to-achieve-maximum-speed-under-minimum-load-condition-fwc

器件型号: TMS320F2800157

工具/软件:

您好的团队、

我们正在使用定制电路板、我们能够在速度和电流模式(扭矩控制模式)下运行电机。 对于此应用、我们使用的是中驱动 IPSM 电机、甚至我们能够实现峰值扭矩。

我启用了弱磁方法、我们可以实现 6000 RPM 的最大速度、但当我在测井时、在两个电机背对背耦合的 dyno 中进行测试时、它的运行速度仅为 3300 RPM。 甚至注入更多的负 Id 电流也不起作用。

由于这个问题、如果我以 3500RPM(速度模式)运行相对电机、并且从我一侧施加负载(扭矩模式)、则相电流会振荡但速度不会振荡。

当电机在工作台(空载)中以 6000RPM 的转速运行时、为什么电机在负载条件下未以高于 3300RPM 的转速运行。

我期待 TI 专家给予答复、请提供解决此问题的方法建议。

谢谢你。

此致、

Kirana H P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FWC 将施加负 Id、从而降低转子的磁场密度。 这将减少反电动势常数、使电机能够以更高的速度运行、但代价是扭矩输出会降低。 因此、您可以在无负载的情况下以全速运行、并在动态加载时限制速度。 谢谢。

    Han