This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:F28P650SH7 不在 SysConfig 的器件列表中

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28P650SH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583894/tms320f28p650sh-f28p650sh7-is-not-on-the-device-list-of-sysconfig

器件型号: TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好 Champs、

在 SysConfig 中不可选择 F28P650SH7。 创建空工程并选择 SH7 时、就说明工作正常。 但是、当我导入 empty_driverlib_projects、然后尝试将器件更改为 SH7 时、它不会显示。

如何解决此问题? 我的客户希望使用 SysConfig。

 

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您能否详细介绍一下使用的 CCS 版本和 SysConfig 版本?

    在当前的 SysConfig 版本中、我无法看到 SH7 器件、请将相关的 SysConfig 工具专家联系起来。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 SysConfig 1.25.0 设置的 CCS20.3.0

    -无 TMS320F28P650SH

    -没有 TMS320F28P650SH7

    我认为也缺少其他变化。 请正确添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我可以确认 缺失 F28P650SH7 型号。 我将执行审核以在下一个 SysConfig 版本中添加所有缺失的 F28P65x 型号/封装。

    同时、我可以提供定制的 SysConfig 包供客户使用。 我将离线跟进您。

    此致、

    马特