This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SPI_Ex5_loopback_DMA 示例中的问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583546/tms320f28388d-issue-in-the-example-of-spi_ex5_loopback_dma

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

我尝试使用 DMA 读取 SPI 数据、我想从 driverlib 中提供的示例开始、但该示例无法正常运行、出错了、如下所示:

我已经尝试了两个不同控制器 f28388 和 f28p65x 的示例、并且这两个控制器的结果相同。
我将使用 C2000Ware_5_02_00_00 和 CCS 12.7。

提前感谢您的帮助。

此致、
Hamid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我每次都在这里结束,我忘了附上它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamid、

    您能否确认在使用 C2000WARE 6.01 运行相同示例时是否遇到相同的问题? 我能够很好地运行这些示例。

    此致、

    Aishwarya