This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDK 更新后、不再输出用于控制 LCD 背光的 PWM 信号。

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580487/am625-after-the-sdk-update-the-pwm-signal-for-controlling-the-lcd-backlight-is-no-longer-being-output

器件型号: AM625

大家好!

我们目前正在更新电路板上安装的基于 Linux 的操作系统的 SDK。
但是、更新 SDK 后、不再输出用于控制 LCD 背光的 PWM 信号。
有关此问题的解决方案、我们想咨询 TI 的其他人员。
您能帮助我们与合适的人取得联系吗?

作为参考、我们附加了应用于更新后的 SDK 环境的补丁文件。
如果您需要任何其他文件、请告知我们、我们也会发送这些文件。

  • 更新前的 SDK 版本:09.02.00.010
  • SDK 更新后的版本:11.01.16.13

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过私人消息将补丁发送给回复的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    这是 TI EVM 还是定制电路板?

    用于生成 PWM 信号的代码是什么?

    您是否看到引导日志中的任何差异会给我们带来有用的错误?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick-San、

    感谢您的答复。

    AM6254 安装在定制板上。

    我已经将代码附加到了私人邮件中。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    1) 您是否已经使用示波器来查看 PWM 信号以验证是否确实没有输出波形? 我看到了 PWM 信号刚刚处于最低设置、但信号仍然生成的情况。

    2) 引导日志是什么样子的? 我很想看到与 LCD 显示屏(以及 LCD 背光)相关的输出、并了解它与可正常工作的软件版本的比较情况。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的帮助。

    抱歉、此问题已解决。
    原因被确定为在 DSS 启动过程中发生错误。
    修复 DSS 相关树后、PWM 输出开始按预期工作。
    我们怀疑 DSS 错误导致与显示相关的驱动程序崩溃、进而阻止输出 PWM。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    很高兴您能调试这个问题并继续前进! 如果您将来还有其他问题、请随时创建新主题。

    此致、

    Nick