This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:确定将哪个 ADCINx 分配给 ADCB 通道

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578178/ccstudio-theia-determining-which-adcinx-is-assigned-to-adcb-channels

部件号:CCSTUDIO-THEIA

我尝试在 TMS320F28P650DK9 器件中为 ADC B 添加 SOC。 我只得到了选择 ADCIN1 - 31 而没有任何关键来决定 ID ADC B0 - 3。

IssueWithCCC_AnalogueConfig.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过“我只能选择 ADCIN1 - 31 而不需要任何密钥来确定 ID ADC B0 - 3 “、您意味着该通道没有找到器件引脚吗? 如果是、则会在您使用较低引脚封装时发生这种情况。 您可以切换到更高引脚的封装、也可以选择其他通道。

    此致、

    Meghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思不是、我如何知道 ADCIN1 - 31 被分配给 ADC B 器件、因为配置器对 ADC A 和 ADC B 使用相同的选择列表。换句话说、我为 ADC A 0、1、2、3 选择 ADCIN1、2、3 是吗?我为 ADC B0、1、2 选择 ADCIN1、2、3 吗?

    我假设 ADC A 或 ADC B 的顶级选择会将 ASCDINx 重新分配给该器件、但这非常令人困惑、尤其是因为我们尚未构建电路板来进行验证。