This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:速率超过 50Mbps 的双通道 F28335 之间的高通信端口是什么?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582759/tms320f28335-what-s-the-high-communication-port-between-dual-f28335-with-over-50mbps-speed

器件型号: TMS320F28335

尊敬的专家:

我们正在设计一个系统并使用了 2 个 F28335、这两个 MCU 需要以 50Mbps 电平速度进行通信、您能帮助确认并推荐此应用的理想通信端口吗? 我知道 FSI 可以支持高达 200Mbps 的速率、但 F28335 不支持该速率。

如果我们没有用于 F28335 的高速通信端口、是否可以在这两个 MCU 之间添加 SRAM、并且每个 F28335 都使用 XINTF 来传达 SRAM 以进行数据交换? 如果我们有相关指南(文档或演示 CDE)、请帮助我们提供、非常感谢。  

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    一种建议是使用 McBSP 来连接两个 F28335 器件。 您可以参考此研究了解更多详细信息:

    www.researchgate.net/.../299936192_Communication_of_double_TMS320F28335_DSP_Based_on_McBSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    F28335 是否支持 50Mbps 数据速率? 数据表提到 McBSP 最大 CLK 为 25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky,是的,我同意根据插值从这个报告 https://www.ti.com/lit/an/spra455a/spra455a.pdf ,它可以高达 25Mbps 与 25MHz 时钟.

    虽然 XINTF 听起来像一个选项、但也存在限制、请参阅下面的主题

    e2e.ti.com/.../tms320f28335-xintf-maximum-frequency

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在设计一个系统并使用 2 个 F28335、

    另外、这是一个新项目吗? 如果是、我强烈建议您使用我们具有更高时钟和更好外设接口的新型 DSP 控制器。 您可以分享有关要求的更多详细信息、以便我可以帮助您选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我了解像 F280039 这样的新器件可以支持 200Mbps 的速率、但这是一个 MP 工程、但需要添加两个 MCU 接口、这里会使用 F28335。

    我详细介绍了 XINTF、这里提到上升时间/下降时间为 8ns、但如果我们能够很好地处理它、我们仍然能够满足>25Mbps 的数据速率要求。  

    在 F28335 上、您是否有其他接口可以达到大于 50Mbps 的速率? 如果没有、我们可以尝试 XINTF、但是您能分享 在双 F28335 中进行接口的 XINTF 技巧吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 F28335、您还有其他接口可以完成>50Mbps 的运行吗? [/报价]

    不,我们没有任何其他的。

    如果没有、我们可以尝试 XINTF、但您能分享 两个 F28335 接口的 XINTF 技巧吗? 谢谢。

    Wiky、我们没有任何外部通信接口的 XINTF 基准

    [/quote]