This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI 下载失败

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582217/tms320f280049-motorcontrol-workbench-gui-failed-download

器件型号: TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI

您好、
我无法下载 MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI:

 

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们正在与我们的数字营销团队合作,以确定为什么这是发生的,我们也看到这一点在我们的最后

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    数字营销已提交 IT 票证、但尚未解决此问题。 一个多月前、我们发现了这个问题、但仍未得到解决。 暂时、是否可以直接通过安装程序发送给您? 我们还在尝试重新上传安装程序、以查看这样是否有助于解决此问题  


    此致、

    彼得