This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:I/O 电气规格问题

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584054/tms320f28p659dh-q1-i-o-electrical-specification-questions

器件型号: TMS320F28P659DH-Q1

您好的团队、

我的客户对 I/O 有一些疑问。

提前感谢。

问题:

  1. 峰值电流是否可以高于 4mA? 数据表指定了 4mA 最大拉电流/灌电流。
  2. ROH 电阻为 70 欧姆、如果我们以最大 100pF 的频率直接将 PWM 信号连接到栅极驱动器输入端、开关频率高达 200kHz、这是否会损坏 IO 引脚?
  3. 如果需要提供外部电阻、考虑 ROH +Rs =REFF、所需的最小值是多少。

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    请查看以下回复:

    峰值电流是否可以高于 4mA? 数据表指定了 4mA 最大拉电流/灌电流。

    JC:IO 的最大电流驱动为 4mA、不会超过该值。

    ROH 电阻为 70 欧姆、如果我们直接将 PWM 信号连接到最大 100pF 的栅极驱动器输入端、开关频率高达 200kHz、这是否会损坏 IO 引脚?

    JC:此类假设 ROH 和 100pF 栅极驱动器电容的截止频率约为 22.7MHz。  对于 200kHz 信号、该等效 RC 提供的阻抗约为 8k Ω。  如果栅极驱动器输入电流要求低于 4mA、则 IO 应该是安全的。

    如果需要提供外部电阻、考虑 ROH +Rs =REFF、所需的最小值是多少。

    JC:为了确定这一点、IIL 应提供输入栅极驱动器特性 (IIH)。  一旦知道了这些参数、就可以确定并计算是否需要外部电阻。

    此致、

    Joseph