This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:编程问题 — 使用 XDS510PP 仿真器

Guru**** 2994580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585278/tms320f2800132-issue-in-programming---using-xds510pp-emulator

器件型号: TMS320F2800132

您好的团队、

 

当我尝试使用 XDS510PP 仿真器 PRG2xxw95 进行刷写时、我正在使用 TMS320f206PZ、同时尝试将其显示错误编程为  

命令(使用 prg2xxw95 -p 0x378 -m EPP8 -c F206 -f my file.out -r -t 10)
加载文件 常见用例

API 错误 110、文件打开

Otis 错误 0 这是它抛出的确切错误  

请帮助我们解决此错误。


此致、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

     此器件已进入 EOL、因此 TI 将无法再 通过 E2E 提供有关此器件系列的设计帮助。 请在论坛中搜索可能有助于解决您问题的现有主题。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    马特