This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 TMS320F28379D 参考设计

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583371/tms320f28379d-regarding-reference-design-for-tms320f28379d

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 SysConfig

 

尊敬的先生:

请建议固件参考设计以使用 TMS320F28379D 开始开发。 我们的应用是用于交流/直流转换器的多级转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您的特定应用、我们应该提供几种采用交流/直流转换的参考设计。  请查看 器件数据表的“典型应用“部分。 (PDF | HTML)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉再次选择 TI 认为解决了问题。  因为你没有回应任何进一步的请求,我想我只是忘了选择它,当我发布.  请提供有关您的具体需求以及数据表中列出的参考设计为何不符合您的要求的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、TMS320F28379D 等所有低级驱动程序示例均存在。 ADC、EPWM、CAN 等。 但是、为什么每个低级驱动程序 工程没有关联的 sys config 文件? 请回复、如果您有与每个示例低级驱动程序关联的 sys config 文件、您能否将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、是正确的、F2837x 软件是在我们有成熟的 SysConfig 方法之前开发的、因此低级驱动程序是使用 SysConfig 模型开发的、我们目前没有改进驱动程序示例的计划。

    除非您以某种方式与 F2837x 相连、否则我建议使用性能更高、SW 等且成本更低的新型器件、例如 F28P65 或我们最新的器件 F29H85。

    如果您绑定到 F2837x 并且真正想要利用 SysConfig、您或许能够使用 F28P65 或 F2838x(与 F2837x 引脚兼容)等其他器件进行外设配置并使用“一键式“迁移回 F2837x。

    C2000 SysConfig:一键迁移|视频|德州仪器 TI.com

    C2000Tm SysConfig:在 10 分钟内迁移 C2000 器件|视频|德州仪器 TI.com

    器件迁移资源