This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:CCS 会不断移动我的文件!!

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583267/c2000ware-ccs-keeps-moving-my-files

器件型号: C2000WARE
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

这是非常奇怪的。 我正在使用版本:20.3.1.5__1.9.1  

起初,我以为这是我的脂肪手指,但这只是继续发生。 但它是随机的,那么如何复制? 无论如何:

似乎发生过几天、CCS 将决定从源目录中移动一个或多个文件、并将它们与.d 和.obj 文件一起隐藏在“build"目录“目录中。

如果我能找到某种方法来实际复制问题、那么我将上传。

起初,这是相当可怕的,因为文件只是“消失“。 不在回收站等 现在我知道 CCS 隐藏源代码的位置了、给我带来了不便。 但我希望你能停下来:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎发生过几天、CCS 将决定从源目录中移动一个或多个文件、并将它们与.d 和.obj 文件一起隐藏在“build"目录“目录中。

    相关文件是否是从 SysConfig 生成的? 默认情况下会在构建配置子文件夹内生成 SysConfig 生成的文件。 您是否将它们移动到项目中的另一个位置?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、我尚未使用 SysConfig。

    老实说、 鉴于事件的随机性、我不知道希望 TI 对这个问题做些什么。 我认为最干净的可能是关闭此票证、我会密切关注我是否可以复制和/或它只是在下一个版本中消失。