Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265
器件型号: TIDA-010265
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用进行 PMSM 电机控制设置 TIDA-010265 参考设计 通信 F2800137 MCU 和 “tida_010265_gminv_280013x"</s>“ 代码库。 我正在使用的器件 eSMO 进行估算(目前不使用 FAST)。
以下是电机参数和配置详细信息:
-
电机类型:PMSM
-
极对:5.
-
相间电阻:46.5 欧姆(使用 LCR 表除以 2 以 100Hz 的频率测量相间电阻)
-
相间电感:136mH(使用 LCR 表除以 2 在 1kHz 下相间测量)
-
问题描述:
电机按预期运行、最高可达 DMC_LEVEL_3 使电机以命令速度运行。 In DMC_LEVEL_4 、电机会在开环模式下正常上升(强制高达 70 Hz)。 不过、当电机转换到闭环(命令频率为 75Hz)时、电机开始严重振动 、而不是保持稳定的旋转。我附上了 从开环转换到闭环瞬间捕获的相电流波形、以供您参考。
另外、我还包括了 “user_mtr1.h"</s>“ 包含所有修改后的电机参数的文件。 除了该文件、在中 ESMO.c 、的值
obj->pll_Ki保持在 0.001f(从默认值 0.0f 更改、因为速度反馈是零变化的、并且即使在较低的 DMC 水平下也是接近零)。其他观察:
调试时、我注意到有时速度反馈会正确更新、但有时它会保持不变 、不会反映实际电机转速(在调试窗口中观察到)。您能否帮助确定这种不稳定闭环行为的可能原因、并提出我应该验证的参数或调优方面的建议?
附件:
-
闭环转换期间的相电流波形
-
user_mtr1.h(具有所有修改后的参数) user_mtr1.h
此致、
Ranjith Rai -