This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法将代码从 Code Composer Studio 刷写到 TMS320F28069M LaunchXL 板。

Guru**** 2995910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584900/tms320f28069m-unable-to-flash-the-code-from-code-composer-studio-to-the-tms320f28069m-launchxl-board

器件型号: TMS320F28069M

我无法将代码从 Code Composer Studio 刷写到 TMS320F28069M LaunchXL 板。 附件图像显示了错误消息(“连接到目标时出错:错误–2131 @ 0x0“)。

我已经将 TCLK 频率降低至低至 100kHz、但问题仍然存在。 根据建议的故障排除步骤、我已尝试更改连接线、重置主板并重启电源、但问题仍未解决。

请建议解决此问题的解决方案。

TMS320f28069M launchxl.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您为 TRSTn 配置了什么? 您是否可以尝试将 TRSTn 设置为高电平(电路板上的 SW3 位置 3)并尝试连接?

    如果这不起作用、请也尝试将器件置于等待引导状态。

    此致、

    马特