This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:应用问题。

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584783/tms320f28034-application-issue

器件型号: TMS320F28034

尊敬的团队:

使用 F28034、

两个不同批次的 F28034 性能不同。 良好产品的静态电流为 40mA、
异常静态电流约为 130MA、不再符合规格表的要求。
请帮助分析原因、谢谢!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当使用 SCI 烧录内部引导时、由于擦除引导过程中的擦除时间较长、因此会报告擦除故障。
    将串行编程电缆连接到控制板(电源连接到计算机 USB)时、使用电流探头来测试 5V 线路电流。 ~发现、单板的正常静态电流约为 40 μ A 50mA、异常单板为 130MA、超出了规格表中的规格。