This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-IBIS:SM320F28335-IBIS EP EP 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584524/sm320f28335-ep-sm320f28335-ep-ibis-model

器件型号: SM320F28335-SM320F2833 EP
主题: TMS320F28335 中讨论的其他器件

您好:  

我正在寻找 SM320F28335-IBIS 模型 EP。

我在 SM320F28335-IBIS 产品页面的“设计工具和仿真“选项卡上找到了几个 F28335 xxx EP 模型、例如“SPRM303.ZIP"。“。

但是、我在“ TMS320F28335 “数据表、但不在“ SM320F28335-SM320F28335 EP “文件。

是否可以使用 F28335 xxx EP 模型来分析 SN320F28335-IBIS?

或者、如果还有其他合适的器件、请告诉我。

 

谢谢、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的询问并强调这一点。 我将在内部检查此问题并提供更新。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison-San:

    感谢您的答复。

    期待您的确认。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 F28335 显示的等效 PTP/ZJZ IBIS 文件用于您的 EP 设计。  这 2 种型号的 IO 单元类型相同。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matthew-san、

    感谢您的答复。

    我知道“ZHH IBIS 模型“适用于 GHH 封装和“ZJZ IBIS 模型“适用于 GJZ EP 的软件包。

    此致、

    Takuya