This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Motorware /FAST 不会使用 1 极以定义的最大用户速度启动电机

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582421/tms320f28069m-motorware-fast-will-not-start-the-motor-using-1-pole-at-max-defined-user-speed

器件型号: TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE

请检查随附的文件。 它没有显示错误、但如果 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 高于 1095Hz、则 motorware 不会启动电机。 此外、当运行且电流达到特定阈值时、即使电机转速恒定、FAST 的速度也会随着负载的增加而增加。 感谢您的帮助。

 Motors Param_SinglePolePair_16SLL1_B1.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现、如果与电机参数一致、V/Hz 很可能会失败、估算的 v/Hz 磁通量效果更好。 这也与滤波器选择和电机极数量有关。 营销是从估算器监控 v/Hz、对其进行健全性检查、然后在上传电机参数时将参数调整到估算器。