This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVBLDCMTR:电机故障

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LVBLDCMTR, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585061/lvbldcmtr-faulty-motor

部件号: LVBLDCMTR
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件

你(们)好

我最近购买了一款 LVBLDCMTR 无刷直流电机、旨在用于通过评估模块 MCF8329AEVM 评估 MCF8329A。
今天、我是第一次连接电机、并开始使用 TI Motor Studio 软件中的 SmartTune 功能。

我使用 24V 直流电源为系统供电。 当我注意到电机冒烟时、电机正在尝试旋转、并且消耗了大约 5 安培的电流。 我立即断开电源。 我之前通过技术论坛与一位 TI 人员确认、该电机适合我的应用。

现在看来电机可能已损坏。 我可以通过红色和黄色相获得导通性、但黑色相似乎断路。
我想就可能发生的事情提供一些建议。 电机轴未卡住、我相信在标称参数范围内运行电机。

是否可以提出保修索赔? 因为我不住在美国,我该怎么做呢?

此致
Grahame

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Grahame、

    我将关闭此主题、因为我们将在另一个主题中讨论同一主题。

    谢谢、

    Dhinesh