This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:如何在单个工程中创建、构建和调试双核工程

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586928/tms320f28p659dk-q1-how-to-create-build-and-debug-a-dual-core-project-in-a-single-project

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

例如、每个内核都有两个单独的工程

  1. empty_c28x_dual_sysconfig_CPU1
  2. empty_c28x_dual_sysconfig_CPU2

是否可以将这些代码合并到单个工程中 (empty_c28x_dual_sysconfig_CPU)。

如果可能、您可以提供具有相同要求的示例项目。