This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29-SDK:紧急:HSM 激活(生命周期转换过程)在锁定闪存启动模式下被阻止

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586745/f29h850tu-f29-sdk-urgent-hsm-activation-lifecycle-transition-process-blocked-in-locked-flash-boot-mode

器件型号: F29H850TU

尊敬的 TI 团队:

 

我们正在跟进之前有关 F29 批量生产 (MP) 限制的主题。

要启用所需的 HSM 功能、器件必须 使用 TI OTP Keywriter、运行时 TIFS 和主机实用程序转换到 HS-SE 状态。

当前的挑战是、此 HSM 激活过程严格与 UART 引导模式启动相关联。

但是、我们客户的 MP 流程要求器件保持锁定在闪存引导模式中。

我们迫切需要 TI 为激活流程提供更新或替代支持、该流程支持从锁定闪存引导模式引导器件。

此问题阻止了客户在生产中的安全部署。

 

此致、  

Cesc Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesc:

    感谢您与我们联系并提供有关这种情况的背景信息。 我会向您发送一封私人邮件、其中包含有关 Cybershield Toolkit 版本的信息。 它在初始版本中、因此我们目前不会公开共享、但它确实支持基于 JTAG 的配置流程。

    此致、

    Marlyn