This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:将源文件转换为 powerSUITE GUI

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, SYSCONFIG, POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580208/c2000ware-converting-source-files-to-powersuite-gui

器件型号: C2000WARE
主题中讨论的其他器件: SFRASysConfigpowerSUITEcontrolSUITE

我正在努力调整/迁移 TIDM-BUCK-DC-DC 参考设计(从 F28004x 到 F28P55x)。 为此、我要将源文件从原始设计复制到与 F28P55x 兼容的新通用工程设计、然后根据需要编辑源文件。

我目前正在使用 powerSUITE GUI 完成 F28004x 参考设计中列出的实验。 我可以预见、如果有办法在我新的 F28P55x 通用工程中的 SysConfig 文件内将源文件转换为一个不错的 powerSUITE GUI、可能会使我更轻松。 特别是、我很好奇是否可以重新创建 SFRA 和补偿设计器 GUI。 这是可能的吗? 如果没有、那么在没有漂亮的 GUI 的情况下如何实现类似的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下路径下已存在用于 SFRA 和补偿设计器的独立 GUI:
    C2000_DPSDK/libraries/sfra/gui/

    也可以通过设置在不使用 GUI 的情况下执行 SFRA 功能 sfra.start 从“0"到“到“1"。“。 这将启动扫描、然后可以在表达式窗口中观察到幅度和相位矢量。 可以使用同一 SDK 目录中提供的 MATLAB 脚本将这些结果导出并在 MATLAB 中绘制。

    此致、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    感谢您的答复! 我已经稍微研究了所有的这个 SFRA 业务、从您的信息开始。 我 在 SFRA for SDK 上找到了此用户指南。 您可以为我提供哪些其他资源来了解详情吗? 您能帮助我了解 SDK(浮点)和 controlSUITE (定点)上的 SFRA 之间的区别吗? 我天真的观点告诉我、controlSUITE 方法有点过时了。 某个框架是否优于另一个框架? 我只是想了解一下今天的风景、因为我对此不熟悉。

    -Zach 英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach Miles、

    完全正确 — controlSUITE SFRA 实现已经过时、这不仅是由于其定点性质、而且还因为在最新的 SDK 版本中周期效率已显著优化。 您提到的文档确实是最新版本。

    此致、
    Shashank