This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:如何优化 SysConfig 生成的代码大小

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586453/tms320f280049c-q1-how-to-optimize-the-code-size-generated-by-sysconfig

器件型号: TMS320F280049C-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

现在客户发现他们的闪存已经使用了近 80%、他们希望减小代码大小。

检查映射文件后、他们发现 SysConfig 生成的代码很大、希望减小此大小

我们是否可以减小 SysConfig 生成的代码大小?

他们已经使用 CCS 编译器优化级别 3、但不想进行更改。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

     无法更改从 SysConfig 生成的代码。  除了使用编译器优化之外、无法减小 SysConfig 生成代码的代码大小。

    他们是否发现生成的代码没有优化?  

    此致

    Siddharth