This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:F29 功能安全相关问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586438/f29h859tu-q1-f29-function-safety-related-question

器件型号: F29H859TU-Q1

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题

我的客户想要检查以下问题:

  1. F29H85x_software_diagnostic_library 的函数安全级别? 例如、ASIL B/D? 在哪里可以找到证书或在哪里可以找到描述?
  2. F29H85x_MCAL 的功能安全级别? ASIL B/D? 在哪里可以找到证书 或在哪里可以找到描述?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个软件包都将通过功能安全认证。 根据我的理解、认证尚未完成。 下面我从两个软件包的文档中提取了一些片段。

    F29H85x_SOFTWARE_DIAGNOSTIC_library 的功能安全级别是什么? 例如、ASIL B/D? 在哪里可以找到证书或在哪里可以找到描述?

    根据 SDK 入门指南(文件:///C:/ti/f29h85x-sdk_1_02_02_00/docs/html/SDL_PAGE.html)中的 SDL 说明:

    此版本是为评估库而提供的测试版本。 由于这是测试版、因此仅执行了初始测试和审核。 使 SDL 项目完全符合 TI 功能安全质量软件开发流程(例如软件 FMEA 和动态分析)的活动仍在进行中、尚未获得认证。

    ] F29H85x_MCAL 的功能安全级别是什么? ASIL B/D? 在哪里可以找到证书 或在哪里可以找到描述?

    根据 src 用户指南(software-dl.ti.com/.../MCAL / Overview_of_MCAL 用户指南):

    1.4.1. 安全认证 MCAL Modules

    MCAL 是经安全认证的驱动程序模块(ASIL D/B,取决于器件)的集合包。 它是使用经认证符合 ISO 26262 的流程开发的。

    驱动程序实施硬件安全手册中针对特定外设列出的硬件安全机制、以管理随机故障。 MCAL 的每个版本都包含一个 CSP。 但是、只会对最终安全版本进行功能安全评估。

    1.4.2.  CSP

    。  软件 合规性支持包  ( CSP ) 是 TI 向客户提供的一套证据、旨在帮助客户对集成系统进行认证。 提供的 CSP 可帮助客户在其系统环境中鉴定 MCAL。 如果客户修改软件或更改工具、从而使 TI 对 MCAL 的功能安全评估无效、则需要执行此操作。 每个硬件 IP 模块 MCAL 驱动程序都将向客户提供其单独的 CSP。