This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:eQEP QMA 模块、QMALOCK 寄存器的定义

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1587311/tms320f28p650dk-eqep-qma-module-the-definition-of-qmalock-register

器件型号: TMS320F28P650DK

我缺少什么吗? 我在 TRM 或 driverLib 中找不到 QMALOCK 寄存器定义。

在 TRM( SPRUIZ1B) 23.9 中,它提到了这个寄存器:

...... 此外、可以使用锁定 QMACTRL 寄存器配置 QMALOCK 寄存器。 有关更多详细信息、请参阅寄存器说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chsang:

    此寄存器不存在、这是一个文献错误。

    感谢您提请我们注意这一点。 我将更新 TRM 以反映这一反馈。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    非常感谢、祝您度过美好的一天!