This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:CCS20.3.0 问题。 GEL 表达式:OnReset (0) 可能出现错误。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586573/tms320f28p650sk-ccs20-3-0-issue-gel-expression-onreset-0-bug-maybe

器件型号: TMS320F28P650SK

大家好、每次我构建并刷新 ASM 程序 CCS20.3.0 都会出现两个请求者、它会一直保留到我点击取消按钮为止。

两个要求者是:GEL expression:on (Reset (0)、另一个是 GEL 表达式:OnTargetConnect ()

CCS 在这里等待、直到选择“Cancel"按钮“按钮后才执行任何操作。 一旦我选择 cancle 按钮,有时它会运行并闪烁我的代码(没有错误),有时会弹出另一个请求者与 GEL 表达式: OnReset(0)。 然后、当我再次选择 Cancel 时、CCS 会擦除我的芯片并下载 ASM 代码。 之后、我的芯片和 ASM 代码运行正常。

什么是 GEL 表达式以及如何将其关闭。

请让我知道,因为这是给我一个可见的肝胆。

谢谢你们,希望很快能从你们那里得到犹豫。

彼得

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    GEL 文件是一个初始化脚本、在启动 CCS 调试会话时运行。   它用于设置存储器映射和时钟、以便 CCS 调试器正常工作。  

    对于 F28P65x、GEL 文件名为“f28p65x_cpu1.gel",“,位于、位于 CCS 目录中  \ccs\ccs_base\emulation\gel 文件夹。

    您面临的问题是否可重复?  您可以尝试使用不同的项目/二进制文件吗?

    或者、您可以启动调试会话、擦除存储器、 然后加载代码吗?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Siddharth ,对不起晚回复。 是的、它是可重复的。 每次进行调试或刷写时、都会收到 GEL 请求者。 顺便说一下、我使用的是 MAC。 OS 15.7.2. 我将创建另一个新工程、因为我只有一个工程、我会查看是否遇到相同的问题。 我会让你知道的。 感谢您的答复。 Slight smileμ s