This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:零引导模式选择引脚示例

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586874/tms320f280049-zero-boot-mode-select-pins-example

器件型号: TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

尊敬的专家:

TRM 中有零引导模式选择引脚的示例、但是否有任何现成或易于使用的示例演示代码?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    我不知道有一个使用零 BMSP 的示例、但可以联系我们的引导加载程序专家以获取更多信息。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、  

    否、C2000Ware 中没有示例、但可以使用仿真引导寄存器(位于 0xD00)轻松对其进行仿真。 您还可以使用 SysConfig 中的 DCSM 工具轻松配置 OTP 以实现零引脚引导。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。 这里的挑战在于 PCB 盒装到最终产品中、因此无法实现仿真。 客户正在考虑使用第二次引导、是否可以通过任何方法将引导模式更改为零引导模式? 可能使用闪存 API 或其他软件?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    第二次引导是什么意思? 您是说他们已经在 DCSM 的区域 1 中编程了引导配置吗?

    是的、他们可以使用闪存 API 对 BOOTPIN-CONFIG 和 BOOTDEF 寄存器进行编程、请参阅 SPRUJH3 中的第 5.5 节 以了解示例。  

    此致、
    马特