This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:关于 FAST 算法和 InstaSpin FOC - InstaSpin 运动

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585612/tms320f2800137-about-fast-algorithm-and-instaspin-foc--instaspin-motion

器件型号: TMS320F2800137

1-) FAST 模块是否仅适用于 C2000 系列、或者也适用于 AM263Px 和 MSPM0 系列?

2-) fast_full_lib 支持哪些电机类型? 它是否支持 ACIM?

3-) 是否有可使用 InstaSpin 运动或 InstaSpin FOC 的 LaunchPad?

4-) 我想同时运行 PMSM 和 ACIM。 使用 FAST 模块时、建议使用哪个德州仪器 (TI) 系列?