This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在 LaunchXL-F28379D (CCS v12) 上运行示例 PWM 代码

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1587441/tms320f28379d-unable-to-run-example-pwm-code-on-launchxl-f28379d-ccs-v12

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

大家好:

我最近开始使用一个采用 LaunchXL-F28379D 和 Code Composer Studio (CCS) v12 的新 TI 套件。 我的目标是首先生成多个 ePWM 信号、然后转到 HRPWM、并最终为直流/直流转换器实现一个 PI 控制器。

我以前使用过 Arduino、对 TI 套件有一些基本经验、但我遇到了一个意想不到的问题。 根据我在线找到的几个教程和示例、似乎可以导入现有的示例工程(例如,ti > C2000Ware > device_support > f2837xd > examples > CPU1)并根据需要进行修改。 不过、每当我导入这些示例时、每次都会遇到相同的误差。

我在线搜索过、甚至尝试使用 ChatGPT 寻求帮助、但我仍然无法运行任何在预期引脚上产生 PWM 输出的代码。 我还通过电子邮件联系了 TI 支持团队、他们建议在此处发帖寻求进一步帮助。

我尝试了从 v8 到 v20 的多个 CCS 版本、问题仍然存在、因此我想我可能缺少一些简单的东西。 如果有人能看看并指出我的行为可能有什么问题、我会非常感激。 如果您需要任何其他详细信息、敬请告知。

提前感谢您的帮助!