This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 F28P55x 上的 VCU2 进行 CRC16/MODBUS 计算

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585170/tms320f28p550sj-crc16-modbus-computation-utilizing-vcu2-on-f28p55x

器件型号: TMS320F28P550SJ

大家好

我目前正在尝试替换 Modbus 的一个较旧的 CRC 计算实现。 在全新的 F28P55x 上、我们现在希望利用 VCU2 模块的功能。 我要使用的 CRC 算法是以下算法:  

算法   检查 保利 Init 参考 REFOut XorOut
CRC-16/MODBUS
Modbus
0x4B37 0x8005 0xFFFF 0x0000

但是、我当前的实施并没有提供预期的结果。 这是我拥有的:  

uint16_t Modbus_crc (Frame* frame)
  crc_Obj crcObj  ;
  crc_handle hCrc =&crcObj;

  //初始化 CRC 对象
  crcObj.seedValue = 0xFFFF;       // Modbus 初始值
  crcObj.nMsgBytes =((frame->size)–2);  //排除最后 2 个字节(CRC 本身)
  crcObj.parity  = crc_parity_seven;  // LSB 在前(小端字节序)
  crcObj.crcResult = 0;
  crcObj.pMsgBuffer =(uint16_t*) frame->data
  crcObj.pCrcTable = 0;          // VCU2 不需要查找表

  //选择反射多项式 0x8005
  crcObj.run =(void (*)(void *)) CRC_run16BitPoly1 已切除;

  //运行 CRC 计算
  crcObj.run(hCrc);

  返回 crcObj.crcREsult;
}

My Frame-struct 的数据字段定义为:  

整型大小;    
无符号字符 数据[254];  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
这将是一个输入示例:  
https://crccalc.com/?crc=006605778899aaa2&method=CRC-16&datatype=hex&outtype=hex

在我的数据存储器中、我用字(16 位值)表示、{0x0000、0x0066、0x0005、0x0077、 0x0088、0x0099、0x00AA、0x00A2}。 我预计结果为 0xC5B6。  

我想我需要执行一些诡计的输入,因为我可以通过 VCU2 运行它,但我不能搞清楚什么. 有人能举个例子吗?
 
提前感谢您的帮助!  
Elias