This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:CCS V20.3.1.5 中的语法突出显示已中断

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588306/tms320f2800157-syntax-highlighting-in-ccs-v20-3-1-5-broken

器件型号: TMS320F2800157

我接受了将 Code Composer Studio 更新为最新版本 20.3.1.5___1.9.1 的过程、但现在语法突出显示(至少对于 C 代码而言)不再起作用。 即使我创建了一个新的工作区、导入一个示例工程(我使用的是 TMS320F280015x MCU)、并根据源代码打开、工作区只有黑白、不再突出显示语法。 我自己的工程和自己的代码也是如此。

是否有任何新的配置选项可关闭或打开语法突出显示? 如何将此最新更新撤消为 20.3.1.5__1.9.1?

PS:我想将这篇文章添加到 Code Composer 论坛、但得到了一个(非常具体!) 每当我尝试这样做时都会显示错误消息