This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:绘制记录器的浮点数

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586510/tms320f28p550sj-graphing-floating-point-numbers-from-logger

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我使用 SysConfig 中的 Logger 获取正弦波数据。 数据是浮点类型、当我在 CCS 20.3 的“Watch"窗口“窗口中查看数组时、数据是正确的。 当我尝试绘制数组图形时、我得到的就是垃圾。 我尝试在变量前面添加&、但它没有解决问题。 由于数组中的数据良好、如何使用图形工具对其进行可视化?

谢谢

Dennis