This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:提供给闪存的地址无效

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576395/f29h850tu-invalid-address-provided-to-flash

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVM

工具/软件:

我有一个 XDS110ISO-EVM、我一直成功使用并连接到目标、用于刷写 F29H850TU9 而不会出现问题。 在某个时候,我试图闪存,得到下面的错误,和错误一直显示在每次闪存尝试。

C29xx_CPU1:闪存编程期间出现错误。 由于为闪存编程操作提供的地址无效、因此未发出编程命令。 提供的地址为 0xFFFFFFFF
C29xx_CPU1:尝试编程到此存储体模式之外的地址。
C29xx_CPU1:请确保在闪存编程之前已编程正确的存储体模式。
C29xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C29xx_CPU1:GEL:文件:C:\Desktop\Project_MCU_Core1\flash\Project_MCU_Core1.out:加载失败。
文件:C:\Desktop\Project_MCU_Core1\flash\Project_MCU_Core1.out:加载失败。

使用相同 F29H850TU9 型号时、同一.out 构建在不同的工作台上成功闪烁。

采取的步骤:  

1.将无法闪烁的设置中的 F29H850TU9 替换为新的 F29H850TU9、显示相同的错误。

2.开箱两个新的 XDS110 调试器,由于以下错误消息“SEC_AP_C29:连接到目标时出错:(错误–2064 @ 0xD)无法读取设备状态。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)。“

3.循环电源几次并降低 TCLK 直到达到最低可用频率。

4.已将 XDS110 调试器与工作台的调试器交换、能够连接到目标、但得到了以粗体表示的相同无效地址错误。

5.在每次测试设置过程中循环使用几次电源。

6.在 0-1-2-3 之间手动更改存储体模式。

对这两个问题有何建议?

谢谢、

Mohammad Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们的闪存团队看看他们是否对此有任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.您能否确认您的设备当前处于哪种银行模式?

    2.您可以尝试从闪存插件进行独立擦除和编程操作吗?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary、

    1、默认 BankMode 为 0、我尝试切换为 1、2、3、出现相同错误。

    2.您能提供更多关于闪存插件的详细信息吗?

    谢谢、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    对于 2) 上述、请查看针对 F29x 闪存插件的以下步骤:

    【常见问题解答】F29H859TU-Q1:F29H85x 闪存插件使用说明 — C2000 微控制器论坛 — C2000Tm μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

    请告诉我们您的想法。

    CY、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回复、已通过更改 BankMode 并点击程序 BANKMGMT 解决无效地址闪存问题。

    两个新 XDS110 调试器的另一个问题仍然未解决(原始 POST 的第 2 步)、感谢您提供反馈。

    谢谢您、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您让我们知道。  由于闪存问题目前已得到解决、因此我们将重点关注 XDS 问题。  

    在 Ki 中循环还与 Vivek 一起仍收到通知; 由于 Ki 有类似的 XDS Error –2064 问题、根据其他 E2E 论坛文章:  

    CCS v11.1 - Debug mode、error –1170 和–2064 - Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

    请持续关注、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad

    请您提供有关此方面的最新信息。  

    您是否有机会立即查看上面的其他 E2E 论坛帖子?

    请告诉我们这是什么情况。

    谢谢您、
    Chris 和 TI 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我查看了随附的文章、似乎在更新 CCS 版本和窗口后就发生了问题。 我们面临的问题是、在相同的 CCS 和 Windows 版本上、我们有两个可以正常工作的 XDS110、两个新的没有。 请在下面查找可正常工作和未正常工作的 XDS110 调试器、顶部一个可正常工作、底部一个无法正常工作的详细信息。 我还收到下面所附的错误–1170、我发现 调试 JTAG 时表明这可能是硬件故障。

    让我知道您的想法。

    谢谢您、

    Mohammad

    “SEC_AP_C29:错误:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)
    SEC_AP_C29:写入寄存器 TRANSMIT_CONTROL 时遇到问题:(错误–2131 @ 0x1)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)
    SEC_AP_C29:GEL:执行 OnTargetConnect () 时出错:目标写入寄存器 TRANSMIT_CONTROL 失败
    位于 TRANSMIT_CONTROL=0x4 [F29x_SECAP.gel:40]
    位于 C29 Debug_Enable ()[F29x_SECAP.gel:13]
    在 OnTargetConnect() 处
    C29xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误 0xFFFFFB6E - hpti_context_cmapi:Connect:95)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    您能否阐明将 XDS110 连接到定制的  F29H850TU9 电路板设计还是 TI F29H850TU9 评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    连接到定制 F29H850TU9 电路板设计。 我有两个具有相同器件型号的旧 XDS110s 正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够分享硬件原理图的一个片段、其中 XDS110 连接到哪个电路、JTAG 连接到 MCU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:
    我不允许在论坛上分享原理图片段。 您认为我应该尝试其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad

    如果您想与我离线分享,我可以私下与 Gus 分享。

    除了我们的直属团队可能参与 E2E 审核的其他人员都不会查看该审核。

    如果可以接受、请随时通过我已有的电子邮件将其发送给我。

    CY、
    Chris