This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:CAN 总线通信接受过滤

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589142/tms320f280045-can-bus-communication-acceptance-filtering

器件型号: TMS320F280045

你(们)好

我对 CAN 通信不熟悉、当我阅读编程手册时、我对接受过滤感到困惑。
我的具体问题是关于接受过滤和按摩 ID 掩码。
每当 CAN 引擎接收到数据帧时、frameID 会与消息对象存储器中的所有帧 ID 进行比较、以确定接收到的数据是否可靠?  如果它是救度者是被保存在消息对象?
regrdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arash、

    感谢您联系我们!

    我连接了一个快速电源点、之前组装了这个电源点、介绍了 MCAN RX 配置、包括接受过滤配置。

    您的理解是正确的、将帧 ID 与配置的 stdID 和 extID 消息过滤器进行比较、但是对 ID 匹配采取的操作是可配置的、可以将该消息接受或拒绝给 RX 缓冲区/FIFO。

    e2e.ti.com/.../MCAN-RX-Configuration.pptx

    请查看此信息、如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Zackary Fleenor